EIO0000004133.03

Numeri di parte

Elenco numeri di parte

Serie Nome del modello Codice prodotto
Harmony STM6 HMISTM6200 HMISTM6200
HMISTM6400 HMISTM6400
HMISTM6BOX HMISTM6BOX
HMISTM6BOXIOT HMISTM6BOXIOT
NOTA: Tutti i numeri di parte potrebbero essere seguiti da lettere o numeri.

Configurazione Numero di parte

Nel seguito viene descritta la configurazione dei Numeri di parte.

Posizione cifre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e successive
  (modello) (serie) (dimensione dello schermo) (tipo) (Disponibile software e altri)
HMI STM 6 2: 4"
4: 7"
00: Standard -
BOX: Nessun display -: EcoStruxure Operator Terminal Expert
IOT: EcoStruxure Machine Scada Expert
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.