EIO0000004133.03

Dimensioni esterne adattatore per installazione del modulo posteriore

Dimensioni adattatore per installazione del modulo posteriore

  1. Lato anteriore

  2. Lato destro

  3. Lato inferiore

  4. Lato posteriore

Dimensioni con il cavo di separazione attaccato

  1. Lato anteriore

  2. Lato destro

*1 Per montare l'apparato, occorre uno spazio minimo di 20 mm (0,78 in) per piegare la parte in gomma all'estremità del cavo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.