EIO0000004133.03

Preparazione del cavo di alimentazione CC

  • Verificare che il cavo di terra abbia una portata uguale o superiore a quelli di alimentazione.

  • Non utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.

  • Se le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito.

  • Il conduttore è costituito da un filo rigido o intrecciato.

  • Usare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.

  • Utilizzare le fonti di alimentazione elencate con marchio UL e output dei tipo LPS (Limited Power Source) o di Classe 2.

NOTA: I cavi UL elencati sono stati testati soltanto per il cablaggio all'interno del pannello di installazione o per l'area di accesso al servizio.
Sezione trasversale del cavo di alimentazione elettrica 0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1
Tipo di conduttore Filo pieno o intrecciato
Lunghezza conduttore
Driver consigliato Cacciavite piatto (misura 0,6 x 3,5)

*1 Per la compatibilità UL, usare AWG 14 o AWG 13.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.