EIO0000004133_02

Precauzioni per l’installazione di un prodotto per uso finale

Far attenzione a quanto segue quando si installa questo prodotto in un prodotto per uso finale:

  • Questa apparecchiatura è un dispositivo a tipo aperto, cioè deve essere installata in un contenitore adatto all’ambiente in cui si trova. Installare in un contenitore nel quale l'apparecchiatura risulti inaccessibile senza l’uso di attrezzi.

  • Installare questo prodotto in un involucro con rigidità meccanica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?