EIO0000004133.03

Identificazione dei componenti

Identificazione dei componenti (Display Module)

Lato anteriore
  1. LED di stato

Identificazione dei componenti (modulo posteriore)

Lato anteriore
Lato inferiore
  1. LED di stato

  2. Allineatore

  3. Interfaccia USB (Tipo A)

  4. Interfaccia USB (micro-B)

  5. Connettore di alimentazione

  6. Interfaccia seriale (COM1)

  7. Interfaccia Ethernet (ETH1)

  8. Interfaccia Ethernet (ETH2)

AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
  • Non collegare il prodotto al computer con il cavo USB (micro-B) a meno che il prodotto non sia alimentato dal cavo di alimentazione.
  • Rimuovere il cavo USB (micro-B) prima della comunicazione con il controller host e altri tipi di apparecchiature.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.