EIO0000004133.03

Certificazioni e Standard

Le certificazioni e gli standard elencati di seguito ne potrebbero contenere alcune ancora non acquisite. Controllare il marchio del prodotto e il seguente URL per gli ultimi aggiornamenti di acquisizione.
www.se.com/ww/en/download

Agenzie di certificazione

  • Underwriters Laboratories LLC., UL 61010-2-201 e CSA C22.2 N°61010-2-201, per apparecchiature di controllo industriale per uso in ubicazioni generiche

  • Underwriters Laboratories LLC., UL 121201 e CSA C22.2 N°213, per apparecchiature di controllo industriale per uso in Classe I, Divisione 2 ubicazioni a rischio (classificate)

  • Marina mercantile, rispettando IACS E10.

Standard di conformità

Europa:

CE/UKCA

  • Direttiva 2014/30/EU (EMC: EN 61131-2)

Australia, Nuova Zelanda:

  • RCM

Corea:

  • KC

Russia, Bielorussia, Kazakistan:

  • EAC

Sostanze pericolose

Il prodotto è stato progettato per essere conforme alle normative ambientali seguenti, anche se questo prodotto potrebbe non rientrare direttamente nel campo di applicazione della normativa:

  • RoHS, Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU

  • RoHS Cina, Standard GB/T 26572

  • REACH regulation EC 1907/2006

Fine vita (RAEE, Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

L'apparato contiene schede elettroniche, che dovranno essere smaltite con le specifiche modalità di trattamento. L'apparato contiene celle e/o batterie che quando sono esaurite e al termine della vita utile dovranno essere raccolte e smaltite separatamente (Direttiva 2012/19/EU).

Queste batterie non contengono materiali pesanti aventi percentuale in peso superiore alla soglia specificata dalla Regolamento Europea sulle Batterie 2023/1542.

Marchi KC

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.