EIO0000004133.03

Interfaccia seriale

L'interfaccia seriale non è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati all'interno dell'apparato.

Il metodo di comunicazione può essere commutato tra RS-232C e RS-485 con il proprio software.

NOTA: Per informazioni per collegare i controller ad altri tipi di apparecchiature, fare riferimento al manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di screen editing.
PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO
Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno a questo prodotto:
  • Verificare che non si crei un anello di terra quando si configura il sistema.
  • Quando il dispositivo esterno non è isolato, collegare il terminale SG all'apparecchiatura remota.
  • Per ridurre il rischio di danneggiare il circuito, collegare il SG a una connessione sicura di massa.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
  • Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
  • Fissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.
  • Usare un connettore RJ-45 con la linguetta di blocco.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Da usare nei limiti della corrente nominale.

RS-232C/RS-485

Connettore RJ45

NOTA: Quando si configura la comunicazione RS-485, lo schema dei cavi per alcuni apparati potrebbe richiedere la polarizzazione dal lato del terminale. Modificare l'impostazione di polarizzazione con il proprio software di editing della schermata.
N° pin RS-232C/RS-485
Nome segnale Direzione Descrizione
1 RD (RXD) Ingresso Ricezione dati (RS-232C)
2 SD (TXD) Uscita Invio dati (RS-232C)
3 NC - Connessione assente
4 D1 Ingresso/Uscita Trasferimento dati (RS-485)
5 D0 Ingresso/Uscita Trasferimento dati (RS-485)
6 RS (RTS) Uscita Richiesta di invio
7 NC - Connessione assente
8 SG - Massa segnale
Involucro FG - Massa telaio
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.