EIO0000004133.03

Specifiche elettriche

Modulo posteriore

Tensione d'alimentazione nominale 24 Vcc
Limiti alimentazione nominale 19,2...28,8 Vcc
Immunità ai cali di tensione e alle interruzioni di breve durata 5 ms o minore (alla tensione d'ingresso nominale)
Assorbimento Massimo 6,8 W
In assenza di alimentazione a dispositivi esterni 3,5 W
Corrente di spunto 30 A o minore
Immunità al rumore Tensione di rumore: 1.000 Vp-p
Durata impulso: 1 μs
Tempo di salita: 1 ns (con simulatore di rumore)
Rigidità dielettrica 1.000 Vca per 1 minuto (tra il terminale di alimentazione e il terminale FG)
Resistenza di isolamento 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra il terminale di alimentazione e i terminali FG)

Display Module

Specifiche HMISTM6200 HMISTM6400
Assorbimento Massimo 1,0 W 3,6 W
Schermo a retroilluminazione spenta (modalità standby) 0,6 W 1,3 W
NOTA: Il consumo di energia per l'unità combinata di modulo posteriore e Display Module equivale alla somma del consumo di energia dei due moduli.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.