DOCA0302FR-04

Contacteur et relais (hors gamme Acti 9)

Présentation

Un contacteur ou relais alimenté en 24 Vcc peut être raccordé à I/O Smart Link. Celui-ci doit avoir les caractéristiques suivantes :

  • La bobine du contacteur ou du relais ne doit pas consommer plus de 100 mA.

  • Le contact de signalisation doit être de type bas niveau.

Seuls les contacteurs de la gamme Acti 9 peuvent être raccordés à I/O Smart Link au moyen de l'auxiliaire iACT24.

Câblage

Un contacteur peut être raccordé à l'aide d'un câble pré-assemblé A9XCAU06 ou A9XCAC01 : connecteur moulé (côté I/O Smart Link) et cinq fils (côté contacteur).

@writer : set trans_SLMB_0000828162.eps to TRANS
NOTE:
  • @updatedD8
    Vous pouvez raccorder au maximum un fil dans chaque borne du connecteur Ti24 (A9XC2412).

  • Ne raccordez pas un fil avec embout dans chacune des bornes du connecteur Ti24.

Exemple de raccordement

(1) Relais bas niveau (par exemple, iRBN)

(2) Relais 24 Vcc

(3) Contacteur de puissance (par exemple, TeSys Deca LC1D••••)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?