DOCA0302IT-04

Contattore e relè (fuori gamma Acti 9)

Panoramica

Un contattore o relè alimentato a 24 Vcc può essere collegato a I/O Smart Link che deve avere le seguenti caratteristiche:

  • il consumo della bobina del contattore o del relè non deve superare i 100 mA,

  • il contatto di segnalazione deve essere di tipo basso livello.

Solo i contattori inclusi nella gamma Acti 9 possono essere collegati a I/O Smart Link utilizzando l’ausiliario iACT24.

Cablaggio

Un contattore può essere collegato con un cavo A9XCAU06 o A9XCAC01 precablato: connettore stampato (lato I/O Smart Link) e con cinque fili (lato contattore).

@writer : set trans_SLMB_0000828162.eps to TRANS
NOTA:
  • @updatedD8
    È possibile collegare un massimo di un filo in ogni morsetto del connettore Ti24 (A9XC2412).

  • Non collegare un filo con capocorda in ognuno dei morsetti del connettore Ti24.

Esempio di collegamento

(1) Relè basso livello (ad esempio, iRBN)

(2) Relè 24 Vcc

(3) Contattore di potenza (ad esempio, TeSys Deca LC1D••••)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?