Tableau d'adressage Modbus international
Présentation
|
Groupes d'adresses |
Description |
Adresse |
Registre |
Nb de mots |
Type |
RW |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Système |
Numéro de série |
0x0064 |
101 |
6 |
ASCII |
R |
|
Etat |
0x0070 |
113 |
2 |
BITMAP |
R |
|
|
Date et heure |
0x0073 |
116 |
4 |
DATE |
RW |
|
|
Versions matériel/micrologiciel |
0x0086 |
135 |
18 |
ASCII |
R |
|
|
Identification |
0x01F4 |
501 |
109 |
ASCII |
R |
|
|
Synthèse des voies 1 à 11 |
Etat |
0x0078 |
121 |
2 |
BITMAP |
R |
|
Ordres |
0x0082 |
131 |
4 |
BITMAP |
RW |
|
|
Indicateurs de puissance ou de flux (débit) |
0x36B0 |
14001 |
44 |
Float32 |
R |
|
|
Compteurs de consommation |
0x36E2 |
14051 |
44 |
UINT32 |
R |
|
|
Compteurs de changements d'état |
0x3714 |
14101 |
44 |
UINT32 |
RW |
|
|
Compteurs du temps de fonctionnement |
0x3740 |
14145 |
22 |
UINT32 |
RW |
|
|
Détail voie 1 |
Etat |
0x3778 |
14201 |
1 |
BITMAP |
R |
|
Ordres |
0x3779 |
14202 |
2 |
BITMAP |
RW |
|
|
Etat de la sortie |
0x377B |
14204 |
1 |
BITMAP |
R |
|
|
Indicateurs de puissance ou de flux (débit) |
0x377C |
14205 |
4 |
Float32 |
R |
|
|
Compteurs de consommation |
0x3780 |
14209 |
4 |
UINT32 |
R |
|
|
Compteurs de changements d'état |
0x3784 |
14213 |
4 |
UINT32 |
RW |
|
|
Compteurs du temps de fonctionnement |
0x3788 |
14217 |
2 |
UINT32 |
RW |
|
|
Réglage de la date des compteurs de changements d'état |
0x378A |
14219 |
12 |
DATE |
R |
|
|
Paramétrage du poids d'impulsion (compteurs) |
0x3796 |
14231 |
2 |
UNIT |
RW |
|
|
Détail des voies 2 à 11 |
Voie 2(1) |
0x37a0 |
14241 |
40 |
– |
– |
|
Voie 3(1) |
0x37c8 |
14281 |
40 |
– |
– |
|
|
Voie 4(1) |
0x37f0 |
14321 |
40 |
– |
– |
|
|
Voie 5(1) |
0x3818 |
14361 |
40 |
– |
– |
|
|
Voie 6(1) |
0x3840 |
14401 |
40 |
– |
– |
|
|
Voie 7(1) |
0x3868 |
14441 |
40 |
– |
– |
|
|
Voie 8(1) |
0x3890 |
14481 |
40 |
– |
– |
|
|
Voie 9(1) |
0x38b8 |
14521 |
40 |
– |
– |
|
|
Voie 10(1) |
0x38e0 |
14561 |
40 |
– |
– |
|
|
Voie 11(1) |
0x3908 |
14601 |
40 |
– |
– |
|
|
(1) Les informations détaillées concernant les voies 2 à 11 ont la même structure que celles concernant la voie 1. Pour adresser les registres de la voie N (1≤ N ≤ 11), il faut ajouter 40 × (N - 1) aux registres de la voie 1. |
||||||