DOCA0302IT-04

Tabella indirizzi Modbus globali

Presentazione

Gruppi di indirizzi

Descrizione

Indirizzo

Registro

N. di parole

Tipo

L/S

Sistema

Numero di serie

0x0064

101

6

ASCII

L

Stato

0x0070

113

2

BITMAP

L

Data e ora

0x0073

116

4

DATE

L/S

Versioni hardware e firmware

0x0086

135

18

ASCII

L

Identificazione

0x01F4

501

109

ASCII

L

Sintesi dei canali da 1 a 11

Stato

0x0078

121

2

BITMAP

L

Comandi

0x0082

131

4

BITMAP

L/S

Indicatori di potenza o portata

0x36B0

14001

44

Float32

L

Contatori di consumo

0x36E2

14051

44

UINT32

L

Contatori dei numeri di manovre

0x3714

14101

44

UINT32

L/S

Contatori delle ore di funzionamento

0x3740

14145

22

UINT32

L/S

Dettaglio del canale 1

Stato

0x3778

14201

1

BITMAP

L

Comandi

0x3779

14202

2

BITMAP

L/S

Stato uscite

0x377B

14204

1

BITMAP

L

Indicatori di potenza o portata

0x377C

14205

4

Float32

L

Contatori di consumo

0x3780

14209

4

UINT32

L

Contatori dei numeri di manovre

0x3784

14213

4

UINT32

L/S

Contatori delle ore di funzionamento

0x3788

14217

2

UINT32

L/S

Data impostazione dei contatori dei numeri di manovre

0x378A

14219

12

DATE

L

Impostazioni peso dell'impulso (contatori)

0x3796

14231

2

UNIT

L/S

Dettaglio dei canali da 2 a 11

Canale 2(1)

0x37a0

14241

40

Canale 3(1)

0x37c8

14281

40

Canale 4(1)

0x37f0

14321

40

Canale 5(1)

0x3818

14361

40

Canale 6(1)

0x3840

14401

40

Canale 7(1)

0x3868

14441

40

Canale 8(1)

0x3890

14481

40

Canale 9(1)

0x38b8

14521

40

Canale 10(1)

0x38e0

14561

40

Canale 11(1)

0x3908

14601

40

(1) Le informazioni dettagliate per i canali da 2 a 11 hanno la stessa struttura di quelle per il canale 1. Per indirizzare i registri del canale N (1≤ N ≤ 11), aggiungere 40 × (N - 1) ai registri del canale 1.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?