JYT97577–01

Módulo de interfaz Ethernet (IFE)

Un módulo que proporciona registro de datos y páginas web a través de una conexión Ethernet directamente al interruptor automático, así como una conexión Modbus Serial a la puerta de enlace TCP para los IFM posteriores.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.