JYT97577–01

Apéndice B: Esquemas de instalación

Paquetes de seguridad: esquemas de instalación

GDE8239900: Módulo I-Line Enable MMS (240, 480 y 600 VCA)

NVE4858900: Módulo I-Line Enable ERMS (240 y 480 VCA)

PHA6993000: Módulo I-Line Enable ERM2 (240 y 480 VCA)

PHA6993200: Módulo I-Line Enable ERM2 (600 VAC)

Paquetes de comunicación: esquemas de instalación

NVE4859200: Módulo I-Line Enable IFM (240 y 480 V CA)

PHA6993500: Módulo I-Line Enable IFM (600 VCA)

JYT1888601: Módulo I-Line Enable U-PaS (240, 480 y 600 VCA)

Paquetes de medición: esquemas de instalación

QGH1510300: Módulo I-Line Enable Power Meter (3P4W)

QGH3063400: Módulo I-Line Enable Power Meter (3P3W)

QGH3063500: Módulo I-Line Enable Power Meter (1P2W)

QGH3063800: Módulo I-Line Enable Power Meter (1P3W)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.