JYT97577–01

Módulo de interfaz de comunicación Modbus (IFM)

Este módulo, necesario para la conexión a la red, contiene la dirección Modbus (1 a 99) declarada por el usuario mediante los dos interruptores giratorios situados en la parte frontal de la unidad. Se adapta automáticamente (tasa de baudios, paridad) a la red Modbus en la que está instalado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.