PHA8599600-06

Configurazione e stato del contatore

Indirizzo Registro Azione Dimensioni Tipo Unità Descrizione

0x0725

1830

L

1

UInt16

-

Accensione/spegnimento contatore

0x07DE

2015

L

1

UInt16

-

Numero di fasi (sempre 1)

0x07DF

2016

L

1

UInt16

-

Numero di cavi (sempre 2)

0x07E0

2017

L

1

UInt16

-

Sistema di potenza (sempre 0 = 1F2W L-N)

0x07E1

2018

L

1

UInt16

Hz

Frequenza nominale

0x07E4

2021

L

2

Float32

A

Ampere contatore

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?