0602IB1801ZH-09

Syslog 服务

描述

SYSLOG 服务页面允许您为 IFE 接口生成的安全日志配置 Syslog 服务器设置。

IFE 接口可记录 2048 个安全事件,在此之后较新的事件覆盖最早的事件。

确保通过以下方式从 IFE 接口定期导出安全日志:

  • 手动导出 CSV 格式的日志。

  • 使用导出间隔参数自动导出安全日志。

注: Syslog 服务器还可使用 CAE 软件进行配置。有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert Guide

导航至 Syslog 服务

如要查看 SYSLOG 服务 页,请单击 安全 > SYSLOG 服务

Syslog 服务参数

参数

描述

数值

Syslog 日志服务

让您能够启用/禁用 Syslog 服务。

缺省设置:已禁用

SysLog 服务器地址

让您能够输入 Syslog 服务器的服务器名称或 IP 地址。

连接模式

让您能够选择连接类型。

缺省设置:TCP

SysLog 服务器端口

让您能够输入 Syslog 服务器端口号。

设定范围:1-65534

缺省设置:801

导出间隔

让您能够设置 Syslog 日志文件导出的间隔。

设定范围:10–3600 秒

缺省设置:300 秒

导出到 CSV

单击 导出至 CSV 按钮,以导出 CSV 格式的安全日志文件。安全日志的内容符合 Syslog 标准。

测试连接

单击测试连接按钮,可验证 IFE 接口与 Syslog 服务器之间的连接。在测试期间,IFE 接口将与 Syslog 服务器连接,用户将收到有关连接是否已建立的通知。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?