0602IB1801ZH-09

时区

时区配置

步骤

操作

1

IFE 菜单栏中,单击 配置和设置

2

配置和设置 菜单的 常规 子菜单中,单击 时区

3

时区配置 网页中,从 时区 列表中选择您当地的时区。

4

如果必须设置夏令时,则选择 启用 复选框。

5

夏令时开始 夏令时结束 列表中选择夏令时开始和结束的时间。

6

单击 应用 保存设置。

注: 只有在 日期和时间 处于 自动 模式时, 时区 的设置才适用。

实时时钟

IFE 接口具有实时时钟 (RTC) 功能,能够在断电时保持日期和时间。在中间模式下操作时(在此模式下,电池连续工作 4 天,10 年内的工作间隔次数为 45 次),RTC 的预期寿命为 15 年。

在 15 年的寿命期内,在 -25 °C (-13 °F) 至 85 °C (185 °F) 的温度条件下, IFE 接口的晶体公差必须保持为 ±20 ppm(典型)/±150 ppm(最大)。RTC 芯片的时间漂移在 -16 秒/天至 +2 秒/天的范围内变化。电源重置期间,RTC 能够保持日期和时间设置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?