0602IB1801ZH-09

Schneider Electric Green Premium 生态标签

描述

Info. to experts (11/2016): This map content is present in Masterpact MTZ1 User Guide (Schneider products Green Premium), Masterpact MTZ2/3 User Guide (Schneider products Green Premium), Masterpact MTZ Basic and Standard End-User Maintenance Procedures (Introduction), Masterpact MTZ Manufacturer Maintenance Procedures (Introduction), Masterpact MTZ Internal Maintenance Procedures (Introduction), IFE Modbus (Presentation), EIFE (Presentation) and Input/Output LV Circuit Breaker (Troubleshooting). Any changes made will be made in all these guides.

Schneider ElectricGreen Premium 是一种让您能够在保证商业效益的同时制定和改进环境策略的标签。这种生态标签符合最新环境规定。

访问 Green Premium

可以通过以下任一种方式在线访问带标签的产品上的 Green Premium 数据:

  • Schneider Electric 网站中导航至 Green Premium 页面。

  • 扫描下图中显示的 QR 码:

通过 Schneider Electric 网站核查产品

根据以下步骤,利用 PC 或智能电话,核查产品的环境标准:

步骤

操作

1

www.se.com 中,选择 支持 (Support) > Green Premium

2

单击 搜索 Green Premium 产品 (Find Green Premium Offers),打开搜索工具网页。

3

在字段中输入:

  • 输入要搜索产品的商业参考号或产品系列。

  • 可选:输入产品的生成日期代码,格式为 YYWW 该字段缺省为搜索日期。

4

如要同时搜索多种产品,单击 添加产品 按钮,然后输入到字段中。

5

单击 Check product(s) ,生成所输入商业参考号所对应的产品的环境标准报告。

环境标准

Green Premium 生态标签记录了与产品环境影响有关的以下标准:

  • RoHs:欧盟有害物质限制 (RoHS) 指令。

  • REACh:欧盟化学品注册、评估、许可和限制法规。

  • PEP:产品环境概况。

  • EoLI:寿命终结说明。

@Writer (07/2016): for translation phase, provide the French translator with the corresponding page of the Masterpact MTZ Catalogue in French.

RoHs

Schneider Electric 产品在全球范围内普遍符合 RoHS 要求,即使是不要求符合此法规的许多产品,也都符合。这个欧洲指令旨在消除有害物质,达到此指令的标准的产品拥有合规证书。

REACh

Schneider Electric 产品在全球范围内都严格遵循 REACh 法规,所有这些产品都全面公布了与 SVHC(高度关注物质)含量有关的信息。

PEP

Schneider Electric 根据 ISO 14025 PEP Ecopassport 计划发布一整套全面的环境数据,其中包括其认证产品在各寿命阶段的碳足迹和能耗数据。PEP 尤其适用于监测、控制、降低碳排放、以及/或者节能。

EoLI

其中提供了以下信息:

  • Schneider Electric 产品的可再生利用率。

  • 产品退役期间以及再生利用之前的人员保护指导。

  • 针对再生利用或选择性处理的零部件标识,从而以标准的再生利用流程降低环境方面的危害/不兼容性。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?