0602IB1801ZH-09

日期和时间

描述

日期和时间 页面让您能够:

  • 对连接到 IFE 接口的断路器手动设置日期和时间

  • 将断路器的日期和时间自动同步到 IFE 时间

  • 以指定的时间间隔定期检查这种同步

日期和时间配置参数列表

参数

描述

手动

可以对连接到 IFE 接口的断路器选择手动日期和时间设置。在选择了 自动 (SNTP) 的情况下,这个选项处于禁用状态。

日期

可以 YYYY-MM-DD 的格式手动设置当前日期。

时间

可以 hh:mm:ss 的格式手动设置当前时间。

自动 (SNTP)

可以对连接到 IFE 接口的断路器启用自动时间设置。在选择了 手动 的情况下,这个选项处于禁用状态。

轮询间隔

可输入从 1 到 63 的轮询间隔值(单位为小时)。

通过 DHCP/BOOTP 自动获取服务器

可勾选相应复选框,以通过 DHCP/BOOTP 获得服务器地址。

一级 SNTP/NTP 服务器

可输入一级 SNTP 服务器地址。

二级 SNTP/NTP 服务器

可输入二级 SNTP 服务器地址。

应用

可以将连接到 IFE 接口的断路器的时间与 IFE 时间自动同步。

取消

可以清除连接到 IFE 接口的断路器的同步。

手动设置 IFE 日期和时间

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击 配置和设置

配置和设置 菜单随即打开。

2

常规 子菜单中,单击 日期和时间 ,然后从 日期/时间设置 中选择 手动

日期和时间设置的参数便可用。

3

以 YYYY-MM-DD 的格式输入日期。

手动设置 IFE 接口的日期。

4

以 hh:mm:ss 的格式输入时间。

手动设置 IFE 接口的时间。

5

单击 应用

IFE 接口的日期和时间被设置。

利用 SNTP 自动设置 IFE 日期和时间

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击 配置和设置

配置和设置 菜单随即打开。

2

常规 子菜单中,单击 日期和时间 ,然后从 日期/时间设置 中选择 自动 (SNTP)

连接到 IFE 接口的断路器被缺省选择用于日期和时间同步。

3

轮询间隔 框中输入轮询时间。

所输入的时间便被更新。

4

选择通过 DHCP/BOOTP 自动获得 SNTP 服务器。

然后便会自动获得 SNTP 服务器地址。

5

一级 SNTP/NTP 服务器 二级 SNTP/NTP 服务器 框中输入一级和二级服务器的地址。

所输入的服务器地址便被更新。

8

单击 应用

断路器的日期和时间与 IFE 时间同步。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?