0602IB1801ZH-09

网页访问

组访问

访问

管理员

对所有网页具有完全的访问权限

注: 建议首次登录系统时,更改默认的管理员密码,以保证系统安全。

访客

对选定网页具有只读访问权限

用户定义组

管理员将从以下选项中进行选择,指定每组的网页访问权限。访问级别如下:

  • :组对选定网页没有访问权限

  • 只读 :密码赋予组对选定网页具有只读访问权限

  • 完全 :组对选定网页具有与管理员组相同的访问权限

注:
  • 网页访问 仅供 管理员 使用。

  • 管理员 对所有网页拥有完全的访问权限。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?