0602IB1801ZH-09

指示器

描述

指示器 页面显示连接到 IFE 接口的断路器的维护计数器信息。此页显示与断路器剩余寿命、触点磨损计数器、断路器操作计数器以及抽架计数器有关的信息。

查看维护计数器

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单中,单击 维护

打开 维护 页面。

2

指示器 菜单中,从设备列表中选择断路器。

注: 本功能仅适用于断路器。

显示与断路器剩余寿命、触点磨损计数器、断路器操作计数器以及抽架计数器有关的信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?