0602IB1801ZH-09

设备记录

描述

设备列表中的设备可使用记录功能。记录内容可通过使用主题进行自定义。主题是可以被选择来获得所需记录内容的设备的参数。每台设备的记录条目数相对于该设备选定的主题数是固定的。 IFE 接口可记录按预定义的时间间隔(5、10、15、20、30 和 60 分钟)接收的数据。下文解释 IFE 接口如何记录数据和如何设置设备的记录功能。

注: 如果某台设备的设备记录功能被选择,则 设备列表 页中该设备的设备信息无法编辑。

记录间隔

电源监控系统中的许多设备不能将数据记录在非易失性存储器中。 IFE 接口按预定义间隔提供此数据记录。

IFE 数据记录的功能是:

  • 每台设备的最大记录条目数固定为 12960。

  • 每台设备最多可为数据记录选择 24 个主题(主题是 kVAh、kWh、kVARh 等)。

  • 为数据记录选择设备和主题列表。

注: 记录天数只受选定记录间隔影响。它与所选设备的数量、每台设备的所选主题数和所选主题的类型无关。

记录间隔是 IFE 接口记录从设备接收到的数据的预定义时间。设备的记录容量计算方式是,使用记录容量因数乘以 设备记录 页面中设置的记录间隔。

记录容量(天数) = 记录容量因数 * 记录间隔(分钟)

记录容量因数是 9,计算方式如下:

记录容量因数 = 12960/1440

其中:

  • 12960 是每台设备的最大记录条目数。

  • 1440 是每天的分钟数

示例:如果 设备记录 页面中的 记录间隔 设为 5 分钟,则记录容量是 45 天。

表格显示相应记录间隔的记录容量:

记录间隔(分钟)

记录容量(天)

5

45

10

90

15 个

135

20

180

30

270

60

540

间隔记录设置程序

设备列表中的断路器可以启用记录功能。每台设备的记录主题是唯一的。要查看数据记录间隔,请参阅 监控 菜单中的设备记录

注: 要启用 设备记录 功能,必须从 记录间隔 下拉列表中选择时间值。建议禁用正在配置的特定设备的记录功能。为此,应清空选定设备的记录复选框。

记录

要禁用记录功能,请将记录间隔选择为 禁用 ,确保已清除记录选项,然后单击 应用

清除数据

要删除数据记录,请在要删除的主题下勾选 清除数据

自定义

要自定义记录内容,请启用设备记录功能。单击将配置设备的 自定义 下的 主题

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?