0602IB1801ZH-09

设置设备时间

描述

设置设备时间 页面中,您可以将连接至 IFE 接口的断路器的日期和时间同步成 IFE 日期和时间。这个时间会自动设置。该页面用于获取断路器的时间。

设置设备时间参数列表

参数

描述

设备选择

可选择要与 IFE 日期和时间同步的断路器。

本地时间

显示断路器的时间。

状态

显示断路器的状态。

获取时间

可获取断路器的时间。

设置设备时间

不适用。

设置设备时间

步骤

操作

1

IFE 菜单栏中,单击 控制

打开 控制 菜单。

2

控制 菜单中,单击 设置设备时间

打开 设置设备时间 页面。

3

设置设备时间 页面中选择断路器,然后单击 获取时间

断路器的日期和时间便与 IFE 日期和时间同步,并且状态也会更新为成功。

注: 如果断路器未能与 IFE 日期和时间同步,则状态会更新为失败。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?