0602IB1801ZH-09

通过电子邮件发送事件

描述

电子邮件事件 页中,您可以在事件列表中选择用于电子邮件通知的事件。

小心
设备不兼容或设备无法工作
设备的维护不能仅依赖于电子邮件通知。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

所显示的事件列表仅包含与连接至 IFE 接口 ULP 端口的设备有关的适用事件。

注: 如果电子邮件和 SMTP 服务器不在与 IFE 接口相同的 Ethernet 网络段中,则确保已正确配置 IFE 缺省网关。

参数

描述

事件

配置的事件列表

添加事件

这个复选框用于启用添加事件功能。

电子邮件收件人

可从电子邮件收件人列表中进行选择。

注: 最多可选择 12 个收件人。

自定义文本

可输入自定义文本。

注: 最多可以在自定义文本区域中输入 63 个字符。

来自 PowerPacT H-J-L- 型、PowerPact P 型和 RMasterPacT NT/NW 断路器的事件

设备已连接

事件

带有 BSCM 模块的 PowerPacT H-J-L- 型断路器

断路器指示灯状态 (OF)

故障脱扣指示灯状态 (SDE)

脱扣指示灯状态 (SD)

带有 MicroLogic 脱扣单元的 PowerPacT H-J-L- 型断路器,或者带有 BCM ULP 模块的 PowerPact P 型和 RMasterPacT NT/NW 断路器

长延时保护 Ir 预警 (PAL Ir)

长延时保护 Ir

短延时保护 Isd

瞬时保护 li

接地故障保护 Ig

接地漏电 (Vigi) 保护 IΔn

集成瞬时保护

STOP(脱扣单元内部故障)

带接地漏电保护的速断

反射脱扣保护

不平衡电机保护

电机堵塞保护

电机欠载保护

电机长时间启动保护

带有 BCM ULP 模块的 PowerPact P 型和 RMasterPacT NT/NW 断路器

Iunbal 保护

I1 最大值保护

I2 最大值保护

I3 最大值保护

IN 最大值保护

Vmin 保护

Vmax 保护

Vunbal 保护

反向功率保护

Fmin 保护

Fmax 保护

相位旋转

准备合闸状态 (PF)

触点磨损

已进入电弧减少状态

带有 MicroLogic 脱扣单元的 PowerPacT H-J-L- 型断路器

用户定义的报警 1

用户定义的报警 2

用户定义的报警 3

用户定义的报警 4

用户定义的报警 5

用户定义的报警 6

用户定义的报警 7

用户定义的报警 8

用户定义的报警 9

用户定义的报警 10

来自 MasterPacT MTZ 断路器的事件

设备已连接

事件

配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

Ir 脱扣

Isd 脱扣

Ii 脱扣

Ig 脱扣

IΔn 脱扣

极限自保护脱扣 (SELLIM)

自诊断脱扣

极限自保护脱扣 (DIN/DINF)

IΔn/Ig 测试脱扣

单相欠压脱扣

单相过压脱扣

逆功率脱扣

三相全部欠压脱扣

三相全部过压脱扣

可选保护脱扣

极限自保护 (DIN/DINF) 操作

极限自保护 (SELLIM) 操作

热记忆复位时序

Ir 预警 (I > 90% Ir)

Ir 启动 (I > 105% Ir)

Ir 运行

Isd 启动

Isd 运行

Ii 运行

Ig 报警

Ig 启动

Ig 运行

IΔn 报警

IΔn 启动

IΔn 运行

单相欠压启动

单相欠压运行

配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

三相全部欠压启动

三相全部欠压运行

单相过压启动

单相过压运行

三相全部过压启动

三相全部过压运行

逆功率启动

逆功率运行

ERMS 已启用

已启用 ERMS 24 小时以上

ESM(ERMS 交换机模块)自诊断报警

ESM(ERMS 交换机模块)通讯丢失

请求通过智能手机解锁 ERMS

B 曲线活动

可选保护通过 IO 禁用

断路器分闸

断路器合闸

合闸命令已发送到 XF

分闸命令已发送到 MX

断路器未分闸或合闸

手动模式已启用

本地模式已启用

“允许通过数字量输入进行控制”被禁用(通过 EcoStruxure Power Commission 执行)

通讯合闸禁止

IO 模块禁止合闸

报警复位

M2C 输出 1 已强制

M2C 输出 2 已强制

已启用通过显示器进行保护设置修改

远程保护设置变更已启用

保护设置已由显示器变更

保护设置已由蓝牙/USB/IFE变更

IO#1 模块通讯丢失

IO#2 模块通讯丢失

IO/CU 配置错误:双重设置或禁止合闸

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

IO 和 CU 配置错误 - 本地/远程模式

日期与时间已设置

数字模块许可证已安装

数字模块许可证已卸载

配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

数字模块许可证已过期

数字模块许可证已拒绝

数字模块许可证在 30 天后过期

数字模块许可证在 20 天后过期

数字模块许可证在 10 天后过期

通过 USB 端口连接

正在进行注入测试

出于测试目的禁止了 Ig 功能

用户已中断测试

Ig 保护处于 OFF 模式

控制单元自检严重故障 1

控制单元自检严重故障 2

控制单元自检严重故障 3

控制单元自检严重故障 4

控制单元自检严重故障 5

内部电流互感器已断开连接

外部中性线电流互感器已断开连接

内部电流供应源 (CPS) 互感器故障

内部电流供应源 (CPS) 互感器局部故障

内部电流供应源 (CPS) 互感器局部重大故障

接地漏电 (Vigi) 互感器已断开连接

保护设置复位成出厂设置值

保护设置无法访问 # 1

保护设置无法访问 # 2

保护设置无法访问 # 3

保护设置无法访问 # 4

保护设置无法访问 # 5

控制单元自检 # 1

控制单元自检 # 2

控制单元自检 # 3

控制单元自检 # 4

控制单元自检 # 5

无效的测量和可选保护 # 1

无效的测量和可选保护 # 2

无效的测量和可选保护 # 3

无效的可选保护自检

NFC 无效通讯 #1

NFC 无效通讯 #2

NFC 无效通讯 #3

无效的显示屏或无线通讯 #1

无效的显示屏或无线通讯 #2

配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

无效的显示屏或无线通讯 #3

IEEE 802.15.4 通讯丢失

蓝牙通讯丢失

更换电池

未检测到电池

控制单元报警复位

自诊断测试 - 固件

无法读取互感器插头

无效的控制单元出厂配置 #1

无效的控制单元出厂配置 #2

关键硬件模块差异

关键固件模块差异

非关键硬件模块差异

非关键固件模块差异

控制单元内部固件差异

IΔn/Ig 测试 - 未脱扣

IΔn/Ig 测试按钮已按下

正在进行 ZSI 测试

触点磨损超过 60%,请检查触点

触点磨损超过 95%,请安排更换

触点 100% 磨损,必须更换 CB

剩余不到 20% 的断路器运行次数

CB 已达到最大操作次数

无效的自检 - MX1 分励脱扣线圈

未检测到 MX1 分励脱扣线圈

MCH 储能运行超过阈值

MCH 已达到最大操作次数

无效的自检 - XF 分励合闸线圈

未检测到 XF 分励合闸线圈

无效的自检 - MN 欠压线圈

未检测到 MN 欠压线圈

MN 欠压线圈上电压丢失

MN 欠压线圈上通讯丢失

无效的自检 - MX2 分励脱扣

未检测到 MX2 分励脱扣线圈

存在 24V 外部电源

电压丢失且断路器合闸

历史日志事件已被删除

复位最小/最大电流

复位最小/最大电压

配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

复位最小/最大功率

复位最小/最大频率

复位最小/最大谐波

复位最小/最大功率因数

复位电流需求

复位电力需求

复位电能计数器

蓝牙通讯已启用

ZigBee 通信已启用

连接到蓝牙端口

欠频率脱扣

过频率脱扣

欠频率启动

过频率启动

欠频率运行

过频率运行

诊断数据(链路)

最后一个事件序列号

线圈操作计数器高于报警阈值

线圈已达到最大运行次数

MX2 线圈操作计数器高于报警阈值

MX2 线圈已达到最大运行次数

MX1 线圈操作计数器高于报警阈值

MX1 线圈已达到最大运行次数

MN 欠压线圈操作计数器高于报警阈值

MN 欠压线圈已达到最大运行次数

计划在一个月内执行基本维护

计划在一个月内执行标准维护

安排三个月内的制造商维护

在调试了保护设置的 6 个月后,仍会设置为工厂缺省设置

MicroLogic 剩余寿命低于报警阈值

MicroLogic 控制单元已达到最大寿命

保护设置的最后修改未完全应用

基于频率的保护

IDMTL 长延时脱扣

IDMTL 长延时启动

IDMTL 长延时运行

正向过流脱扣

反向过流脱扣

正向过流启动

配备有 MicroLogic 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

反向过流启动

正向过流运行

反向过流操作

已接收到前向定向过流报警

已接收到反向定向过流报警

已发送前向定向过流报警

已发送反向定向过流报警

IDMTG Ig 脱扣

@newD1

IDMTG Ig 启动

@newD1

IDMTG Ig 运行

@newD1

来自 IO 模块的事件

设备已连接

事件

IO 模块 1

输入 1 阈值溢出计数器 (#1)

输入 2 阈值溢出计数器 (#1)

输入 3 阈值溢出计数器 (#1)

输入 4 阈值溢出计数器 (#1)

IFE 接口的服务用户配置文件密码已更改

IFE 接口的工程师用户配置文件的密码已更改

IO 模块 1

输入 5 阈值溢出计数器 (#1)

输入 6 阈值溢出计数器 (#1)

配电盘温度阈值 1(#1)

配电盘温度阈值 2(#1)

配电盘温度阈值 3(#1)

IO 模块故障(“停止”模式)(#1)

IO 模块故障(“错误”模式)(#1)

IO 模块 2

输入 1 阈值溢出计数器 (#2)

输入 2 阈值溢出计数器 (#2)

输入 3 阈值溢出计数器 (#2)

输入 4 阈值溢出计数器 (#2)

输入 5 阈值溢出计数器 (#2)

输入 6 阈值溢出计数器 (#2)

配电盘温度阈值 1(#2)

配电盘温度阈值 2(#2)

配电盘温度阈值 3(#2)

IO 模块故障(“停止”模式)(#2)

IO 模块故障(“错误”模式)(#2)

IO 模块 1 或 IO 模块 2

断路器与抽架断开连接到期未执行

抽架已达到最大运行次数

抽架剩余寿命低于报警阈值

检测到新的 MicroLogic 单元

与 ERMS 命令不符

接地漏电脱扣信号触点 (SDV) 报警

控制电压存在触点报警

电涌保护状态触点报警

电涌故障触点报警

隔离开关打开/关闭指示报警触点 (OF)

熔断器熔化指示触点报警

急停报警

配电盘温度触点报警

配电盘通风触点报警

配电盘门触点报警

抽架连接位置状态 (CE)

抽架退出位置状态 (CD)

抽架测试位置状态 (CT)

来自 IFE 接口的事件

@newD1
设备已连接 事件

IFE 接口

IFE 接口的服务用户配置文件密码已更改

IFE 接口的工程师用户配置文件的密码已更改

已更改 IFE 接口的操作员用户配置文件的密码

IFE 接口的管理员用户配置文件的密码已更改

IFE 接口的所有密码已更改

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?