0602IB1801ZH-09

数据发布

描述

数据发布 页面让您能够在电子邮件中或 FTPS 模式下导出 设备 设备 上选定的数据。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改数据发布设置。

导航至“数据发布”页

如要查看 数据发布 页,请单击 设置 > 通讯 > 数据发布

数据生成设置

设置

描述

记录间隔

让您能够选择数据记录的时间间隔。

数据发布设置

设置

描述

导出已激活

让您能够启用数据发布的导出激活(缺省禁用)。

模式

让您能够选择使用以下方式数据发布:

  • 电子邮件

  • FTPS

FTPS 服务器地址

让您能够输入 FTPS 服务器地址。

端口

让您能够输入 FTPS 端口号。

目录

让您能够输入 FTPS 目录名称。

用户名

让您能够输入用户名。

密码

让您能够输入密码。

导出间隔

让您能够选择导出间隔时间:

  • 记录间隔

  • 每小时

  • 每天

  • 每周一次

  • 每月

当天的时间

让您能够选择数据导出时间(缺省时间:00:00)。

星期几

让您能够选择在每周星期几导出数据(缺省:星期日)。

日期

让您能够选择在每个月的几号导出数据(缺省:每个月的 1 号)。

手动导出

单击 手动导出 按钮,可根据数据发布设置,通过电子邮件或 FTPS 手动导出数据。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?