设备控制
复位命令
页面允许按设备类型执行一个或多个复位命令。
在菜单的子菜单的设备列表中,选择设备,然后单击 。在列表中选择进行复位。
应用程序控制
页面用于远程控制以下应用程序:
-
断路器应用程序
-
IO 应用程序
默认情况下,在 IFE 接口中禁用此功能。
密码管理
在执行应用程序控制操作时,在 IFE 网页中会显示 对话框。在 对话框中输入密码以执行应用程序控制操作。
对于配备有 BSCM 的 PowerPacT H-、J- 和 L- 型断路器以及配备有 BCM ULP 的 MasterPacT NT/NW 或 PowerPact P 和 R 型断路器,需要使用密码。
页面中的以下操作需要密码:
|
控制 |
工作 |
可用性 |
|---|---|---|
|
断路器/隔离开关 (BCM-OF/SD) |
分闸/合闸/复位 |
带有 BSCM 的 PowerPacT H-、J- 和 L- 型断路器 |
|
分闸/合闸 |
配备有 BCM ULP 的 MasterPacT NT/NW 或 PowerPact P 和 R 型断路器 |
|
|
灯 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
|
负载 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
|
重置输入计数器 |
I1 I2 I3 I4 I5 I6 |
IO 1 |
|
#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6 |
IO 2 |
|
|
重置输出计数器 |
O1 O2 O3 |
IO 1 |
|
#O1 #O2 #O3 |
IO 2 |
|
|
用户定义的输出控制 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
在 IFE 接口中启用应用程序控制
按照以下程序启用 IFE 接口中的 功能。
|
步骤 |
操作 |
结果 |
|---|---|---|
|
1 |
按住 IFE 接口正面的测试按钮 10 至 15 秒。 注: 按住测试按钮的时间不得短于
10 秒,也不得超过 15 秒。
|
启动应用程序控制功能。 |
|
2 |
15 秒后, IFE 接口将启动应用程序控制功能。 |
功能免责声明窗口将持续显示 5 分钟。一旦放开测试按钮,模块状态 LED 便开始连续闪烁 5 分钟(1 秒亮起,1 秒熄灭)。 |
|
3 |
访问 IFE 网页,然后以管理员身份登录。 |
管理员登录到 IFE 网页。 |
|
4 |
在菜单中,单击 。 |
阅读免责声明,然后选择选项或选项。 应用程序控制功能免责声明: By accepting this disclaimer, you are directed to webpage access which enables you to control several applications remotely. It is highly recommended that the administrator modify the default administrator password. By using, you are agreeing to indemnify and hold harmless Schneider Electric for and from any claims, losses, demands, lawsuits, and damages that are a result of direct or indirect use of this application control feature by reason of any act or emission which the user commits. 管理员可选择免责声明页面的语言。 |
|
5 |
选择。 |
现在已为管理员启用应用程序控制功能。网页访问中已启用断路器应用程序和 IO 应用程序,以便让其他用户组访问。 |
|
6 |
选择。 |
应用程序控制功能已被禁用。网页访问中已禁用断路器应用程序和 IO 应用程序。 |
断路器应用程序
在页面中,授权组可执行以下操作:
|
控制 |
状态 |
工作 |
可用性 |
|---|---|---|---|
|
断路器 |
分闸/合闸/脱扣/不适用 |
分闸/合闸/复位 |
带有 BSCM 的 PowerPacT H-、J- 和 L- 型断路器 |
|
分闸/合闸 |
配备有 BCM ULP 的 MasterPacT NT/NW 或 PowerPact P 和 R 型断路器或隔离开关 |
IO 应用程序
在 页面的 中,授权组可执行以下操作:
|
控制 |
状态 |
工作 |
可用性 |
|---|---|---|---|
|
重置输入计数器 |
– |
I1 I2 I3 I4 I5 I6 |
IO 1 |
|
#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6 |
IO 2 |
||
|
重置输出计数器 |
– |
O1、O2、O3 |
IO 1 |
|
#O1 #O2 #O3 |
IO 2 |
||
|
光源控制 |
打开或关闭 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
|
负载控制 |
打开或关闭 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
|
用户定义的输出控制 |
打开或关闭 |
打开/关闭 |
IO 1 或 IO 2 |
-
仅当 IO 模块连接至断路器时,方可使用 IO 应用程序控制功能。
-
当 IO 1 或 IO 2 的应用程序旋转开关位于位置 4 时,光源和负载控制可用。
-
仅当已通过 EcoStruxure Power Commission 软件分配用户定义的输出后,方可使用用户定义的输出控制。
-
如果将输入分配为脉冲计数器,则 IO 1 的操作为 P1、P2、P3、P4、P5 和 P6。对于 IO 2,脉冲计数器操为 #P1、#P2、#P3、#P4、#P5 和 #P6。