0602IB1801ZH-09

IMU信息

描述

IMU 信息 页面显示与连接到 IFE 接口的 ULP 端口的设备有关的信息。连接的设备是:

  • BCM ULP 模块

  • MicroLogic 脱扣装置

  • BSCM 模块

  • FDM121 显示器

  • IO 模块 IO 1

  • IO 模块 IO 2

  • UTA 模块

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?