IO 读数
描述
页面显示 IO module 输入/输出配置。它显示六个数字量输入、三个数字量输出和一个模拟量输入。仅当 IO 模块连接至断路器时,方可使用 IO 应用程序控制功能。
表格显示访问 页面的步骤:
|
步骤 |
操作 |
结果 |
|---|---|---|
|
1 |
在 IFE 菜单栏中,单击。 |
页面随即打开。 |
|
2 |
在菜单中,从 子菜单中选择断路器。 |
打开断路器的 页面。 |
IO 模块中的参数列表
|
参数 |
描述 |
设置 |
|---|---|---|
|
|
显示 IO module 中配置的 6 个数字量输入。 |
– |
|
|
显示 IO module 中配置的 3 个数字量输出。 |
– |
|
|
显示 IO module 中指定的模拟量输入。 |
– |
|
|
显示已为相应的输入或输出分配的功能。 |
– |
|
|
显示 6 个数字量输入和 3 个数字量输出的值 |
|
|
|
显示强制或非强制的 6 个数字量输入和 3 个数字量输出 |
|