0602IB1801ZH-09

Ethernet

描述

以太网 页面让您能够定义以太网端口的物理 Ethernet 连接速度和传输速率。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改以太网设置。

对于以太网设置,在单击 应用更改 之后,会显示一条弹出消息,用于确认接口重启以便应用新设置:

  • 单击 ,可重启并应用设置更改。

  • 单击 ,可取消设置修改并恢复上次保存的设置。

导航至“以太网”页

如要查看 以太网 页,请单击 设置 > 通讯 > 以太网

以太网设置

参数

描述

MAC 地址

IFE 接口唯一的媒体访问控制地址。MAC 地址写在位于 IFE 接口侧面的标签上。

帧格式

用于选择通过 Ethernet 连接发送的数据的格式。

  • Ethernet II

  • 802.3

  • 自动(缺省设置)

端口控制设置

参数

描述

ETH1 模式

用于定义 Ethernet 端口 1 的物理 Ethernet 连接速度和传输模式。

自动协商(缺省设置)

ETH2 模式

用于定义 Ethernet 端口 2 的物理 Ethernet 连接速度和传输。

自动协商(缺省设置)

广播风暴防护设置

参数

描述

启用

启用广播风暴防护(缺省启用)。

等级

让您能够选择广播风暴防护等级。等级值相当于承诺信息速率 (CIR) 值,即进入交换机端口的通信量,达到此通信量时风暴防护开始逐渐停止进入广播流量。

广播风暴防护等级:

  • 1 :最高 (1000)

  • 2 :高 (2000)

  • 3 :中高 (3000)

  • 4 :中低 (4000),缺省设置

  • 5 :低 (5000)

  • 6 :最低 (6000)

注: 等级值对应于承诺信息速率。

承诺信息速率

显示广播风暴防护等级的只读数值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?