DOCA0084ZH-11

IP 网络服务

描述

IP 网络服务页允许您设置和激活 IP 网络服务。

具有 Security Administrator 角色的用户能够编辑 IP 网络服务参数。

导航至“IP 网络服务”页

如要查看 IP 网络设置页,请单击安全 > IP 网络服务

IP 网络服务参数

参数

描述

Modbus TCP

让您能够启用/禁用 Modbus/TCP 服务。

缺省设置:已启用

安全调试

让您能够通过 TLS,然后通过 RBAC 机制在 EPC 软件与 IFE 服务器之间建立安全通讯。

注: 建议将其设置为“已启用”。启用安全调试后,如果 EPC 软件连接到 IFE 服务器,则用户必须开始使用 EPC 软件重新发现 IFE 服务器。

缺省设置:已禁用

让您能够设置安全调试服务器的端口号。

设置范围:1-65534

缺省设置:49152

适用于 M2M 的安全 Modbus

让您能够启用/禁用机器对机器服务的安全 Modbus。

注: 机器对机器安全通讯要求使用连接到 IFE 服务器的组件来支持安全 Modbus 通讯。

缺省设置:已禁用

让您能够设置安全 Modbus 服务器的端口号。

设置范围:1-65534

缺省设置:802

让您能够设置安全 Modbus 服务器的会话数。

设置范围:1-8

缺省设置:2

内部 FTPS 服务器

让您能够启用/禁用 FTPS 服务器。

缺省设置:FTPS 服务器已禁用

发现

让您能够自动启用/禁用 IFE 服务器的发现 (DPWS)。

缺省设置:已启用

HTTP/Web 端口

让您能够设置 HTTP/Web 服务器的端口号。

设置范围:1-65534

缺省设置:80

HTTPS 端口

让您能够启用/禁用 HTTPS 服务并设置 HTTPS 服务器的端口号。

注: 禁用 HTTPS 后,应清除浏览器 cookie,然后再对其重新验证身份。

设置范围:1-65534

缺省设置:已启用(值:443)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.