DOCA0084ZH-11

设置设备时间

描述

设置设备时间页面中,您可以将连接至 IFE 服务器的 IMU 设备的日期和时间同步成 IFE 日期和时间。此外,您还可以获取连接至 IFE 服务器的设备的时间并设置其设备时间。本页中列出了堆叠到 IFE 服务器以设置其日期和时间的 IMU 设备。

设置设备时间参数列表

参数

描述

设备选择

可以从列表中选择设备以用来同步和获取时间。

本地时间

显示所选设备的时间。

状态

显示所选设备的状态。

获取时间

可获取所选设备的时间。

设置设备时间

可设置所选设备的时间。

设置设备时间

步骤

操作

数据表

1

IFE 菜单栏中,单击设置

打开设置菜单。

2

设置菜单中转到常规,并单击设置设备时间

打开设置设备时间页面。

3

设置设备时间页面中选择设备,然后单击设置设备时间

所选服务器设备的日期和时间便与 IFE 时间同步,并且状态也会更新为成功。

注: 如果所选设备未能与 IFE 日期和时间同步,则状态会更新为失败。
注: 设置设备时间功能不适用于 IFE 的自有 IMU,并且会将已设置的状态显示为NA(不适用)。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.