DOCA0084ZH-11

概况

设备物理位置

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击配置和设置

打开配置和设置菜单。

2

配置和设置菜单的常规子菜单中,单击设备物理位置

打开设备物理位置页面。

3

设备物理位置网页中,单击打开闪烁

IFE 服务器设为测试模式,而将 LED 闪烁设为 ULP 模式,1 秒钟亮起,1 秒钟熄灭。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.