DOCA0084ZH-10

IO 读数

描述

IO 读数页面显示 IO module 输入/输出配置。它显示六个数字量输入、三个数字量输出和一个模拟量输入。仅当 IO 模块连接至断路器时,方可使用IO 应用程序控制功能。

表格显示访问 IO 读数页面的步骤:

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击诊断

打开诊断首页。

2

诊断菜单中,从 IO 读数子菜单中选择设备。

打开选定设备的 IO 读数页面。

IO 模块中的参数列表

参数

描述

设置

输入

显示 IO module 中配置的 6 个数字量输入。

输出

显示 IO module 中配置的 3 个数字量输出。

模拟量输入

显示 IO module 中指定的模拟量输入。

标签

显示已为相应的输入或输出分配的功能。

数值

显示 6 个数字量输入和 3 个数字量输出的值

  • 1

  • 0

强制/非强制

显示强制或非强制的 6 个数字量输入和 3 个数字量输出

  • 非强制

  • 强制

本页的QR代码

这有帮助吗?