固件更新
在将固件更新至版本 005 之前,请仔细阅读以下说明:
-
当固件版本 003 中提供的所有功能在固件版本 005 中也可用时,建议更新至版本 005。
-
当固件版本 003 中当前被应用程序使用的任何功能在固件版本 005 中不可用时,建议不要更新至版本 005。
与固件版本 003 相比,固件版本 005 不支持以下功能:
-
与固件版本 003 相比,固件版本 005 支持的设备较少。有关详细信息,请参阅固件版本为 005 和 003 的可支持设备列表。请参阅
IFE 支持的设备类型列表 -
显示 IO 模块输入/输出配置,请参阅
IO 读数 -
添加远程设备,请参阅
设备列表参数 -
趋势图,请参阅
趋势参数 -
串行设备的数据记录,请参阅
设备记录
描述
对所有固件更新,使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件。
IFE 固件的最新版本以及 IFE 网页通过 EcoStruxure Power Commission 软件一次性更新。
有关 IFE 固件版本的更多信息,请参阅相关文档中的 Enerlin'X IFE 服务器固件发行说明。
| 注意 |
|---|
|
数据丢失
如不遵循这些说明,可能导致数据永久丢失。
|
在更新了 IMU 中一个设备的固件之后,请使用最新版本的 EcoStruxure Power Commission 软件检查 IMU 设备之间的固件兼容性。固件更新表有助于诊断并识别 IMU 设备之间的所有不兼容问题。此表还就检测到的偏差情况提供了措施建议。
检查 Firmware 版本
您可以使用以下方式找到 IMU 中设备的固件版本:
-
EcoStruxure Power Commission 软件,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助 。
-
对于 IFE 网页,请参阅以下步骤。
|
步骤 |
操作 |
结果 |
|---|---|---|
|
1 |
打开网页浏览器并登录 IFE 网页。 |
打开 IFE 主页。 |
|
2 |
在菜单设备信息的页面上找到固件版本。 注: 如果最近已更新 firmware,则按下 刷新网页并更新显示的 firmware 编号。
|
确定 IFE 服务器的 firmware 版本。 |
使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件和网页
单击此处,下载 EcoStruxure Power Commission 的最新版本。
有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助 。