DOCA0084ZH-11

访问 IFE 网页

支持的 Web 浏览器

浏览器

用于 Windows XP 的版本

用于 Windows Vista 的版本

用于 Windows 7 及其更高版本的版本

Internet Explorer

IE 9.0

IE 9.0

IE 10.0、IE11.0

Firefox

15.0

20.0

20.0、45.0

Chrome (recommended)

24.0 及更新版本

24.0 及更新版本

24.0 及更新版本

首次访问 IFE 网页

首次访问 IFE 网页时,必须配置 IFE 名称。

警告
系统可用性、完整性和保密性面临潜在威胁
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

首次访问 IFE 网页的过程取决于 PC 的操作系统:

  • Windows VistaWindows 7 或更新的版本,或较新的操作系统

  • Windows XP 或更低版本的操作系统

注: 更新了 IFE 服务器之后,在首次访问网页之前,应删除浏览器缓存。

通过配备 Windows Vista or Windows 7 的 PC 进行首次访问

步骤

操作

1

断开 PC 与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi。

2

将 PC 的 Ethernet 电缆连接至 IFE 服务器或面板内部的 Ethernet 交换机。

3

打开 Windows 资源管理器

4

单击网络,则IFE-XXYYZZ将显示在设备列表中。

注: 如果 IFE 名称未显示在 Windows 资源管理器的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了 PC 和 IFE 服务器。

5

双击选中的 IFE-XXYYZZ,将在浏览器中自动打开登录页面。

6

输入用户名 Administrator 和缺省密码 Gateway,首页将自动在浏览器中打开。

注: 用户名和密码区分大小写。Administrator 用户名无法更改,因为它是管理员角色的缺省用户名。

7

如要更改缺省密码,请选择配置和设置菜单,转到其他配置子菜单,单击用户帐户,然后为 Administrator 用户名输入新密码。

8

若要找到 IFE-XXYYZZ,应选择配置和设置菜单,转至常规子菜单,单击设备物理位置,然后单击打开闪烁。选定 IFE-XXYYZZ 的 ULP LED 指示灯将闪烁 15 秒(测试模式)。

9

如要命名 IFE-XXYYZZ,应选择配置和设置菜单,转至设备配置 子菜单,单击设备列表,然后单击名称。单 击IFE-XXYYZZ 设置 IFE 名称。

10

用相同的 IFE 名称创建标签,并将其贴到 IFE 接口。

注:
  • XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。

  • 如果 DPWS 没有被启用,应检查防火墙设置。

通过配备 Windows XP 的 PC 进行首次访问

步骤

操作

1

断开 PC 与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi。

2

将 PC 的 Ethernet 电缆连接至 IFE 服务器。

3

打开网页浏览器

注: PC 自动使用缺省 IP 地址 169.254。#.# (#=0–255) 和缺省子网掩码 255.255.0.0。

4

在地址文本框中,输入 169.254.YY.ZZ,其中 YY 和 ZZ 是 IFE 服务器 MAC 地址的最后 2 个字节(见 IFE 服务器侧面的标签),然后按下 Enter 键:首页在浏览器中打开。

示例:对于 MAC 地址为 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247(十进制)的 IFE,在地址文本框中输入 169.254.187.247。

5

按下 Enter 键,将在浏览器中自动打开登录页面。

6

输入用户名 Administrator 和缺省密码 Gateway。首页将在浏览器中自动打开。

注: 用户名和密码区分大小写。Administrator 用户名无法更改,因为它是管理员角色的缺省用户名。

7

如要更改缺省密码,请选择配置和设置菜单,转到其他配置子菜单,单击用户帐户,然后为 Administrator 用户名输入新密码。

8

要找到 -XXYYZZ,请选择配置和设置菜单,转至常规子菜单,单击设备物理位置,转至设备物理位置,然后单击打开闪烁。选定的 -XXYYZZ 的 ULP LED 将闪烁 15 秒。

9

如要命名 -XXYYZZ,应选择 配置和设置菜单,转至设备配置 子菜单,单击设备列表,然后单击名称,设置 IFE 名称。

10

用相同的 IFE 名称创建标签,并将其贴到 IFE 接口。

注: XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。

访问网页

按照网络发现、名称浏览和 IP 地址浏览程序访问网页。

网页访问权限取决于 IT 基础设施。

网络发现

配置 IFE 名称后,按照以下程序访问 IFE 网页。

步骤

操作

1

IFE 服务器或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。

2

将 PC 连接至局域网 (LAN)。

3

打开 Windows 资源管理器

4

单击网络,则 IFE 名称将显示在设备列表中。

注: 如果 IFE 名称未显示在 Windows 资源管理器的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了 PC 和 IFE 服务器。

5

双击 IFE 名称(写在位于选定 IFE 服务器正面的设备标签上),将在浏览器中自动打开登录页面。

名称浏览

必须使用 DNS 服务器。

步骤

操作

1

IFE 服务器或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。

2

将 PC 连接至局域网 (LAN)。

3

打开网页浏览器

4

在地址文本框中,输入 IFE 名称,其写在位于所选 IFE 服务器正面的设备标签上。

5

按下 Enter 键,将在浏览器中自动打开登录页面。

注: 如果 IFE 服务器未显示在 Windows 资源管理器的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了 PC 和 IFE 服务器。
注: IFE IP 地址映射至 DNS 服务器中的设备标签。

IP 地址浏览

必须设置 IP 静态配置。

步骤

操作

1

IFE 服务器或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。

2

将 PC 连接至局域网 (LAN)。

3

打开网页浏览器

4

在地址文本框中,输入 IT 管理员提供的 IP 地址。

5

按下 Enter 键,将在浏览器中自动打开登录页面。

注: 如果未在网页浏览器中打开登录页面或未正确显示,则检查是否已勾选 Internet Explorer 中的Internet Explorer\工具\兼容性视图设置\在兼容性视图下显示内部网站
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.