DOCA0084ZH-11

冗余-RSTP 端口

描述

冗余-RSTP 端口页面显示 RSTP 端口的诊断数据。

具有 installer 或 engineer 角色的用户能够更改“诊断”页面设置。

导航至“冗余-RSTP 端口”页

如要查看冗余-RSTP 端口页,请单击诊断 > 通讯 > 冗余-RSTP 端口

端口 1 和端口 2 的参数

参数

描述

状态

端口的当前状态。它缺省为禁用、拦截和转发状态。

注: 监听、学习等其他状态是过渡状态,不向用户显示。

角色

端口在环路中的当前角色。如果启用了端口状态,则角色可以是“根”或“指定”。如果禁用了端口状态(以太网链路断开),则角色是“未知”。

优先级

端口优先级的值包含在端口标识符中。网桥所有端口的端口标识符都是 format: [1 byte port number][1 byte port priority]。

注: 为理解端口优先级(端口标识符)的用法,提供了以下几点。
  • 将包输送到根网桥的端口是根端口。如果存在多个这样的端口,端口标识符最小的端口成为根端口,其他端口成为备选端口。

  • 端口号:无法配置端口号。在设备中,端口1的端口号(接口号)是 1,端口 2 的端口号是 2。

端口路径成本

此端口对通向包含此端口的根网桥的路径的路径成本影响。

接收的 RST(BPDU)

自上次复位计数器后,此端口接收到的 RSTP BPDU 的总数。

传输的 RST(BPDU)

自上次复位计数器后,此端口传输的 RSTP BPDU 的总数。

接收的 TCN(BPDU)

自上次复位计数器后,此端口接收到的拓扑更改 BPDU 的总数。

传输的 TCN(BPDU)

自上次复位计数器后,此端口传输的拓扑更改 BPDU 的总数。

单击复位计数器,可将统计值复位为 0。

如果 IFE 服务器关闭或者如果因为配置更改或其他事件导致此接口复位,则所有统计值都将复位为 0。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.