DOCA0084ZH-11

机器对机器通讯

M2M 定义

机器对机器 (M2M) 通讯功能允许在设备或机器之间进行通讯和数据交换,无需人工干预。这意味着机器可以在没有人工帮助的情况下相互通讯、共享信息并根据这些信息做出决定。

IFE 服务器中可用的安全 M2M 通讯功能可确保 Modbus TCP 通讯的保密性,从而对其进行保护。当通过 IFE 网页激活此功能后,Modbus TCP 客户端与 IFE 服务器之间的通讯在端口 802 上使用 TLS 协议加密。有关在 IFE 网页上为 M2M 启用安全 Modbus 的信息,请参阅 IP 网络服务

注: 为了使 M2M 安全通讯正常工作,Modbus TCP 客户端还必须支持 Modbus TCP over TLS。如果客户端不支持此操作,则必须使用端口 502 上的标准 Modbus TCP。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.