DOCA0084ZH-10

恢复 Smartlink Modbus 设备

描述

恢复子菜单用于将配置设置从 IFE 服务器转移到 Smartlink Modbus 设备。此页显示设备名称、设备类型和设备状态信息。

注: 恢复子菜单仅可用于:

  • 固件版本小于或等于 V001.009.008 的 IFE

  • 固件版本等于或大于系统兼容性表格中针对 Smart Panels 1.1 及更高版本所列的那些版本的 Smartlink Modbus 设备和 IFE

恢复页面参数

参数

描述

设置

复选框

可选择所需的 Smartlink Modbus 设备来恢复 Smartlink Modbus 设备中的配置。

  • 选中

  • 取消选中

注: 此复选框在 Smartlink Modbus 设备未连接或 Smartlink Modbus 设备的固件版本不兼容时不可用

远程网关名称

显示 IFE 服务器的名称。

名称

显示设备列表中输入的 Smartlink Modbus 设备的名称。

设备类型

显示为设备列表中的 Smartlink Modbus 设备选定的设备类型。

状态

显示 Smartlink Modbus 设备的恢复状态。

  • 良好

  • 非正常:不兼容版本

  • 非正常:通讯故障

恢复

可恢复 Smartlink Modbus 设备中的配置。

恢复 Smartlink Modbus 设备配置

步骤

操作

结果

1

IFE 菜单栏中,单击维护

打开维护菜单。

2

维护菜单中,单击恢复 Smartlink 子菜单。

显示要恢复的设备页面。

3

要恢复的设备页面中,选择要恢复配置的 Smartlink Modbus 设备。

选择要恢复配置的所需 Smartlink Modbus 设备。

4

单击恢复

恢复确认对话框显示。

5

单击确定

通过 IFE 服务器恢复 Smartlink Modbus 设备中的配置。

本页的QR代码

这有帮助吗?