7RU02-0406-04

Идентификация

Вы можете просмотреть сведения об устройстве на экране Идентификация.

На экране Идентификация отображается следующая информация:

  • Коммерческий код

  • Версия микропрограммного обеспечения

  • Дата выпуска микропрограммного обеспечения

  • Контрольная сумма приложения

  • Серийный номер

  • QR-код

    Примечание: Отсканируйте QR-код для просмотра веб-страницы устройств Vigilohm.

Для просмотра экрана Идентификация перейдите в Меню > Идентификация.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?