7RU02-0406-04

Пример применения: Поиск пробоя изоляции при помощи прибора контроля изоляции IMD, когда устройство и IMD подключены к внешней сети

Вы можете использовать устройство для поиска пробоя изоляции незаземленной электрической системы с прибором IMD, подключенным к внешней сети.

Питание IMD осуществляется от контролируемой им незаземленной электрической системы. Прибор IMD подключен к нейтрали (или к одной фазе) и заземлению. Устройство подключено к тороидам. Тороиды подключены к каналам системы.

Прибор IMD осуществляет контроль изоляции системы. Устройство определяет канал, где произошел пробой изоляции. Выход сигнала о пробое изоляции IMD и выход сигнала о пробое изоляции устройства подключены к доступному входу на сетевом устройстве (например, ваттметр или ПЛК). Сетевое устройство подключено к устройству наблюдения по сети связи.

Примечание: В данном примере устройству наблюдения доступна только информация о пробое изоляции.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?