7RU02-0406-04

Регистрация событий сигналов

Каждое событие регистрируется с помощью двух записей:

  • «Основная» запись создается при срабатывании сигнала о пробое изоляции. Содержит значение сопротивления изоляции.

  • «Вторичная» запись создается для событий следующих типов:

    • Подтвержденный сигнал о пробое изоляции

    • Неустановившийся сигнал о пробое изоляции

    • Сбой электропитания или выключение питания с последующим включением

    • Отсоединение тороида

    • Недоступен сигнал для обнаружения *

    • Ошибка устройства или канала

    • Автоматическое начало ввода в эксплуатацию

Описание записи о событии в журнале

Регистр Единица Тип Диапазон Описание
Слово 1 Uint16 1...65535 Номер записи о событии

Слово 2

Слово 3

Слово 4

Слово 5

Uint64 Метка времени события (используется такой же код, как и для даты/времени устройства)

Слово 6

Слово 7

Uint32

  • 0….1

  • 0x40, 0x20

  • 10000...10023, 1110...1134

Идентификатор записи:

  • Слово 6, старший байт: информация для основной/вторичной записи. Данное поле имеет значение 1 для основной записи и значение 0 для вторичной записи.

  • Слово 6, младший байт: тип данных, сохраненных в поле «Значение».

  • Слово 7: адрес регистра Modbus, являющегося источником данных в поле «Значение».

Слово 8

Слово 9

Слово 10

Слово 11

Uint64

Зависит от типа записи (основная или вторичная):

  • Основная запись (при наступлении события): Значение сопротивления изоляции (Ом) при наступлении события (кодируется в значение Float32 в последние 2 регистра).

  • Вторичная запись (для предыдущего списка событий) (кодируется в значение Uint32 в последние 2 регистра).

Слово 12 Uint16 1...65534

Идентификатор основной/вторичной записи для события:

  • Для основной записи о событии данный идентификатор представляет собой нечетное целое число; нумерация начинается с 1 и увеличивается на 2 для каждого нового события.

  • Для вторичной записи о событии данный идентификатор равен идентификатору первичной записи плюс 1.

Пример события

Следующие две записи представляют собой пример сигнала о пробое изоляции, который произошел 1 октября 2010 года в 12:00 и был подтвержден в 12:29.

Номер записи: 1

Адрес Регистр Единица Тип Значение Описание
десят. шестнадц. десят. шестнадц.
20002 4E22 20003 4E23 Uint16 1 Номер записи
20003 4E23 20004 4E24 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 0

  • 0

Дата наступления сигнала о пробое изоляции (1 октября 2010 года, 12:00)
20007 4E27 20008 4E28 Uint32

  • 1

  • 0x40

  • 10000

Идентификатор записи:

  • Основная запись плюс вторичная запись

  • Значение Float32 (сопротивление изоляции)

  • Значение регистра 10000 (регистр для контроля сопротивления изоляции)

20009 4E29 20010 4E2A Ом Uint64 10000 Значение сопротивления изоляции в момент наступления сигнала о пробое изоляции
20013 4E2D 20014 4E2E Uint16 1 Идентификатор вторичной записи для события

Номер записи: 2

Адрес Регистр Единица Тип Значение Описание
десят. шестнадц. десят. шестнадц.
20014 4E2E 20015 4E2F Uint16 2 Номер записи
20015 4E2F 20016 4E30 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 29

  • 0

Дата подтверждения сигнала о пробое изоляции (1 октября 2010 года, 12:29)
20019 4E33 20020 4E34 Uint32

  • 1

  • 0x20

  • 1112

Идентификатор записи:

  • Вторичная запись

  • Значение Uint32 (сигнал подтвержден)

  • Значение регистра 1112 (статус канала)

20021 4E35 20022 4E36 Uint64 8 Значение регистра сигналов о пробое изоляции на момент подтверждения сигнала о пробое изоляции
20025 4E39 20026 4E3A Uint16 2 Идентификатор вторичной записи для события
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?