7RU02-0406-04

Ввод в эксплуатацию для обеспечения соблюдения стандартов функциональной безопасности

Введение

Для установки с соблюдением стандартов функциональной безопасности вы должны выполнить полную проверку устройства и системы перед их развертыванием.

Процесс ввода в эксплуатацию

Этап Описание
1

Проверьте подключение устройства на соответствие описанию в разделе «Установка и подключение устройства». См. Установка и подключение устройства.

2

Проверьте настройки устройства на соответствие описанию в разделе «Настройка устройства». См. Соответствие требованиям стандартов безопасности.

Ввод в эксплуатацию с использованием протокола Modbus/98

Протокол связи устройства соответствует требованиям МЭК 60730-1: Приложение H (SW Класс В). Использование этого протокола связи вместо стандартного интерфейса Modbus обеспечивает функционально безопасный канал связи между устройством и системой.

Выполнить проверку процедуры настройки и ввода устройства в эксплуатацию (Контроль изоляции и проверка обнаружения пробоя изоляции) можно путем проверки параметров устройства (функция Modbus/98 Write) и проверки данных, считываемых с устройства (согласно Class B IEC 60730-1 annex H).

Протокол является расширением стандартного протокола Modbus  Modbus  (как определено в документе « Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide v1.02» на сайте Modbus.org) с использованием кода пользовательской функции: 98 (0x62). См. отдельную документацию по протоколу Modbus/98 для получения подробных сведений о протоколе и инструкций по внедрению.

Протоколом используется механизм сеансов для обеспечения структуры безопасной связи:

В течение активного сеанса могут выполняться множественные операции чтения/записи Modbus/98, но при этом после определенной последовательности требуется обязательное закрытие сеанса.

Примечание: Главное устройство в системе должно подтвердить, что сеансы закрыты. Заданный период таймаута позволяет автоматически закрыть сеанс по истечении определенного времени.

Использование этого протокола обеспечивает следующие возможности:

  • Целостность данных: Целостность передаваемых и обрабатываемых устройством данных при ошибках системы за счет использования специальных механизмов обработки ошибок, реализованных в протоколе.

  • Синхронизация связи: Передача данных осуществляется последовательно в рамках заданного периода времени.

  • Безопасность связи: Главное и подчиненные устройства определяют начало и конец активного сеанса связи с помощью уникальных токенов, реинициализируемых в каждом сеансе.

Оба протокола (стандартный и /98) могут использоваться на устройстве одновременно. Но для соблюдения всех требований функциональной безопасности система, в которой используется устройство, должна соответствовать следующей последовательности конфигурации (с помощью протокола Modbus/98):

Параметр Адрес Регистр Значение Комментарий
десят. шестнадц. десят. шестнадц.
Блокировка стандартного Modbus 754 2F2 755 2F3 1 (ВКЛ) Функция чтения еще активна
Защита интерфейса паролем 3014 BC6 3015 BC7 0000...9999 Установка пароля
3015 BC7 3016 BC8 1 Активация парольной защиты
Примечание: Указанные параметры хранятся в энергонезависимой памяти и не теряются при выключении питания.

Устройство не может подтвердить правильность и применимость полученных данных. Может быть подтверждена только целостность принятых данных.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?