7RU02-0406-04

Power SCADA Operation

EcoStruxure™ Power SCADA Operation представляет собой полное решение для мониторинга и контроля в реальном режиме времени для применения на крупных объектах и критической инфраструктуре.

Оно осуществляет связь с вашим устройством для получения данных и управления в режиме реального времени. Вы можете использовать Power SCADA Operation для следующих задач:

  • Наблюдение за работой системы

  • Отслеживание тенденций в реальном времени и для статистических данных; регистрация событий

  • Пользовательские аварийно-предупредительные сигналы на базе ПК

См. онлайн-справку EcoStruxure™ Power SCADA Operation для получения информации о добавлении своего устройства в его систему для сбора и анализа данных.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?