7RU02-0406-04

Power Monitoring Expert

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert это полный комплект диспетчерского программного обеспечения для применения в сфере управления электропитанием.

Программное обеспечение собирает и систематизирует данные, получаемые от электрических сетей на вашем объекте, и представляет их в виде содержательной и эффективной информации посредством интуитивно-понятного веб-интерфейса.

Power Monitoring Expert осуществляет связь с устройствами в сети для обеспечения следующего:

  • Мониторинг в режиме реального времени посредством многопользовательского веб-портала

  • Агрегация данных и графическое отображение тенденций

  • Анализ качества электроэнергии и контроль соответствия

  • Встроенные и пользовательские отчеты

См. онлайн-справку EcoStruxure™ Power Monitoring Expert для получения информации о добавлении своего устройства в его систему для сбора и анализа данных.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?