7RU02-0406-04

Применение (App)

Применимо к IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT и IFL12LMCT.

Устройство разработано и испытано на совместимость с различными контролируемыми системами. Устройство совместимо со следующими применениями:

  • Цепи питания: промышленные или морские применения с силовой нагрузкой и электроникой, например, преобразователи скорости, инверторы или выпрямители.

  • Цепи управления: вспомогательные цепи, используемые для управления электрическими системами. Данные цепи содержат чувствительные электрические компоненты, такие как ПЛК, устройства ввода-вывода или датчики.

Для оптимизации измерений, выполняемых устройством, в соответствии с применением можно задать параметр применения в зависимости от типа системы, в которой установлено устройство:

Значение параметра Применение
Силовая цепь (по умолчанию) Силовые цепи
Цепь управления Цепи управления

Примечание: Убедитесь, что выбранное значение параметра такое же, как значение параметра сети, заданное для прибора контроля изоляции IMD. Например, если выбрать на устройстве Силовая цепь, то убедитесь, что на IMD параметр Применение тоже имеет значение Силовая цепь. Если значения не совпадают, устройство может работать неверно.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?