7RU02-0406-04

Установка и подключение устройства

Реле

Устройство позволяет осуществлять конфигурацию для соответствия требованиям стандартов безопасности и применения. Реле пробоя изоляции используется как переключатель для реализации глобальной функции безопасности.

Эта функция активируется с помощью параметра реле: Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Ins. Al. Relay

Выход сигнального реле пробоя изоляции используется для информирования ПЛК о пробое изоляции в группе каналов 12 канала. При использовании нескольких устройств в одной системе можно выявить неисправную группу из 12 каналов.

ПЛК

Чтобы система определяла все состояния устройства, оно должно быть подключено к ПЛК или аналогичному устройству. Для того, чтобы ПЛК определял состояние всех устройств, необходимо реализовать следующую конфигурацию:

Операционная

Сигнальное реле пробоя изоляции

Нормальная работа Отсутствует пробой изоляции Замкнуто
Сигнал о пробое изоляции Разомкнуто
Неисправность устройства Замкнуто

Сигнальный выход Modbus используется для информирования ПЛК о пробое изоляции в любом канале.

ПЛК каждую секунду должен проверять регистр счетчика состояний (1105) на предмет регистрации нового значения. Новое значение регистра счетчика состояний (1105) означает, что связь активна, а система работает корректно. Если значение не меняется, ПЛК сигнализирует о пробое изоляции. Дополнительное используются соответствующие биты регистра локализации Modbus (1103) и регистра дополнительной локализации Modbus (1104). Если дополнительные значения не меняются, ПЛК сигнализирует о пробое изоляции.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?