7RU02-0406-04

Конфигурация IM400

Для обеспечения требуемой работы устройства необходимо выполнить конфигурацию IM400.

Установите на IM400 следующие параметры сети (в зависимости от версии микропрограммного обеспечения) для обеспечения совместимости с устройством:

Примечание: При выполнении сброса IM400 на заводские настройки вам снова потребуется установить данные параметры.

  1. Выберите Меню > Параметры > Сеть.
  2. Установите следующие значения параметров сети и сохраните их:
    Параметр Значение
    Версия микропрограммного обеспечения
    < 3.2.0 ≥ 3.2.0
    Приложение Силовая цепь или Цепь управления Силовая цепь или Цепь управления
    Обнаружение ВЫКЛ IFL12
    Адаптер напряжения Нет или PHT1000 Нет или PHT1000
    Инжекция Стандарт <Не применимо>
    Примечание: См. сведения об изменении параметров в руководстве пользователя IM400.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?