7RU02-0406-04

Контроль изоляции электрической системы

Устройство осуществляет контроль изоляции незаземленной электрической системы по сопротивлению в соответствии со следующим временным графиком, представляющим собой параметры по умолчанию:

1 Изоляция электросети в норме, сигналы на каналах отсутствуют.
2 Пробой изоляции на канале 4. Отображается активный аварийно-предупредительный сигнал на канале 4. Нажмите кнопку , чтобы подтвердить получение сигнала. Для получения дополнительной информации о режимах реле см. Режим реле. Для получения дополнительной информации о подтверждении сигналов реле см. Подтверждение реле.
3 Пробой изоляции на канале 4. Активный аварийно-предупредительный сигнал подтвержден.
4 Пробой изоляции устранен. Светодиод сигнализации гаснет. Устройство возвращается в нормальное состояние.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?