7RU02-0406-04

Экран тенденций

Вы можете просматривать тенденции на экране Меню > Тренд.

Ниже приведен пример страницы тренда за последний день:

1 Номер канала, для которого отображаются данные тенденции
2 Стрелки «вверх» и «вниз»: Просмотр трендов для других каналов
3 Измеренное значение сопротивления изоляции
4 Стрелка «вправо»: Просмотр страниц тренда. Доступны страницы «Прошедший час», «Прошедший день», «Прошедшая неделя», «Прошедший месяц» и «Прошедший год».
5 Текущее значение порога срабатывания аварийно-предупредительной сигнализации о пробое изоляции
6 Вертикальная точечная пунктирная линия: указывает на отключение электропитания (продолжительность не определена)
7 Прямоугольная область: указывает, что каналы не введены в эксплуатацию
Примечание:

Измеренное значение сопротивления изоляции отображается ка 250 кОм при следующих условиях:

  • Отсоединение тороида

  • Недоступен сигнал для обнаружения

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?